This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SDK 构建问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609491/linux-am5728-sdk-build-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试使用以下指南为 am57xx-EVM 构建 TI SDK 映像: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK 

sddau_ng@Ubuntu:~/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build machine=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image 
正在加载高速缓存:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:00 从依赖项高速缓存加载了3236个条目。 注意:解决任何缺失的任务队列相关性 生成配置: BB_VERSION ="1.32.0" BUIL_SYS ="x86_64-Linux" NATIVELSBSTRING ="Ubuntu-16.04" TARGET_SYS ="arm-linux-gnueabi" 机器 ="am57xx-evm" 分发包 ="Arago " distro_version ="2017.05" tune 特性 ="arm armv7a VFP thumb NEON callconvention-hard" target_FPU ="硬" meta-processor-sdk ="头:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19" meta-arago-distro meta-arago-ado-ado-extras ="头:b727bf8fce8e9cb5a6b5b5b5b48c45008853 meta-ebrowser。 ="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43" meta-qt5 ="标题:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8cbb90da9b4c1" meta-networking meta-ruby Meta-python Meta-OE 元- gnome ="标题:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e" meta-ti ="标题:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791" meta-linaro-toolchain meta-optee. ="head:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8" meta ="head:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6" 初始化任务:100%|######################################################################## |时间:0:00:11 注:执行 SetScene 任务 注:执行 RunQueue 任务 错误:TI-IPC-RTOS-3.46.00.02-R1.R2 DE_COMPLETE:OE_runmake 失败 错误:TI-IPC-RTOS-3.46.00.02-R1.R2 DE_COMPLETE:函数失败:DO _COMPLETE (日志文件位于 /home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/ti-ipc-rtos/3.46.00.02-r1.r2/temp/log.do_compile.10208中) 执行日志文件失败 :/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/ti-ipc-rtos/3.46.00.02-r1.r2/temp/log.do_compile.10208中存储以下: make -j 8 platform=DRA7XX xdc_install_DIR=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/share/ti/ti-xdctools-tree BIOS_install_DIR=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/share/ti/ti-sysbios-tree gnu.targets.arm.A15f=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/gcc-arm-none-eabi ti.targets.elf.c66=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/cgt-c6x ti.targets.elf.c66_big_endian=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/cgt-c6x ti.targets.elf.arm.elf=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cgt-arm /home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/gcc-arm-none-eabi /home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/ti-cgt-arm jobs=8 -f=vipc.obtes=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/share/ti/ti-xdctools-tree ti.elds.rends=j.ipc.obi=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/cgt-c6x /home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm/usr/share/ti/ti-sysbios-tree ds.rle=ds.rle=ds.rends=ds.rf.ipc.ine.ti_release.tes=/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/share/ti/cgt-c6x |清洁:2017年7月11日17:42:29 KST ... |========== 清理[./packages/ti/deh === |========== 清理[./packages/ti/grcm === |========== 清理[./packages/ti/ipc === |========== 清理[./packages/ti/ipc/family/omap54xx === |========== 清理[./packages/ti/ipc/family/omapl138 === |========== 清理[./packages/ti/ipc/family/tci6614 === |========== 清理[./packages/ti/ipc/family/tci6638 === |========== 清理[./packages/ti/ipc/family/vayu === |========== 清理[./packages/ti/ipc/ipcmgr === |========== 清理[./packages/ti/ipc/mm === |========== 清理[./packages/ti/ipc/namesrv === |========== 清理[./packages/ti/ipc/remoteproc === |========== 清理[./packages/ti/ipc/rpmsg === |========== 清理[./packages/ti/ipc/tests === |========== 清理[./packages/ti/ipc/transports === |========== 清理[./packages/ti/pm === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/arctic === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/c647x === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/c6a8149 === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/da830 === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/dm6446 === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/omap3530 === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/omap4430 === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/tci663x === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/tda3xx === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/ti81xx === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/family/vayu === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/gates === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/heaps === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/interfaces === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/notifyDrivers === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/nsremote === |========== 清理[./packages/ti/sdo/ipc/transports === |========== 清理[./packages/ti/sdo/utils === |========== 清理[./packages/ti/srvmgr === |========== 清理[./packages/ti/srvmgr/omaprpc === |========== 清理[./packages/ti/srvmgr/omx === |========== 清理[./packages/ti/trace === |清洁完成时间:2017年7月11日17:42:29 KST。 |为 IPC 软件包构建接口... |制作.interfaces: Tue Jul 11 17:42:29 KST 2017…… |========== .interfaces [./packages/ti/deh /]=== |制作 package.mak (由于 package.bld)... |制作 package.mak (由于 package.bld)... | make[1]:***没有使".interfaces"所需的目标'package.mak '的规则。 停下。 | gmake:***[packages/ti/deh/、.interfaces]错误2 | IPC-BIOS.mak:143:目标'interfaces'的配方失败 | make:***[interfaces]错误2 |警告:/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/ti-ipc-rtos/3.46.00.02-r1.r2/temp/run.do_compile.10208:1从'exit 1'退出1 |错误:函数失败:do_compile (日志文件位于/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am57xx_evm-linux-gnueabi/ti-ipc-rtos/3.46.00.02-r1.r2/temp/log.do_compile.10208) 错误:任务(/home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/sources/meta-ti/recipes-ti/ipc/ti-ipc-rtos_git.bb:do_code)失败 注释:'compile task oute'失败 已尝试1704个任务、其中1693不需要重新运行、1个任务失败。 摘要:1个任务失败: /home/sddau_ng/proj/SDDAU_NG/trunk/tisdk-04.00.00.04/sources/meta-ti/recipes-ti/ipc/ti-ipc-rtos_git.bb:DO 编译 摘要:显示2条错误消息、返回非零退出代码。

我已经尝试过几次、但结果相同。

请帮帮我。

此致、

TS Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TS Lee:

    我可以构建 ti-IPC-RTOS、而不会出现任何问题。 请确保 您的主机上安装了 Host Setup 部分中的所有必需软件,并且默认终端已切换到 bash。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    我在过去两周内完成了多个测试构建。 仔细检查主机设置和 bash。
    实际上、我在同一系统上成功构建了 Processor SDK Linux 03.03.00.04。

    1. Ubuntu 16.04 64位服务器,带韩语语言包,Intel i7,8核,4.2GHz,32GB 内存。
    -我的团队的主构建服务器,这是带有上述错误的系统。 系统仍会继续生成错误。

    2.在 VirtualBox 上没有韩语语言包(仅限英文)的 Ubuntu 16.04 64位服务器
    -此系统已成功构建。

    3.在 VirtualBox 上使用韩语包的 Ubuntu 16.04 64位桌面
    -此系统也成功构建。

    韩国语版的内容令人怀疑,但我找不到任何明确的理由。 但在某些系统中、构建成功。
    感谢您的帮助、如果我能找到确切的原因、我会告诉您。

    此致、
    TS Lee