This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:NAND 引导

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611859/am3354-nand-boot

器件型号:AM3354

您好!

我已经使用 AM3354设计了定制板。 我设置的引导介质和 NAND。

I m 使用 TH58NVG4S0HTAK0 nand 器件。

请告诉我能否从这个 nand 引导。

PFA NAND 数据表- e2e.ti.com/.../TH58NVG4S0HTAK0.pdf

请在这方面提供帮助。

此致

Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM335x TRM Rev. P 中的第26.1.8.4节。另请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_NAND_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

     TH58NVG4S0HTAK0的器件 ID 与 AM3354 TRM 中提到的 ID 相匹配、但希望确保它可以用于引导。

    NAND (TH58NVG4S0HTAK0)详细信息如下

    容量:16 Gbit (2G x 8位)

    组织:

    X8.

    内存单元阵列4352 x 128K x 8 x 4

    寄存器4352 x 8.

    页面大小4352字节

    块大小(256K x 16K)字节

    模式

    读取、复位、自动寻呼程序、自动块擦除、状态读取、 页面副本、

    多页程序、多块擦除、多页复制、多页读取

    每个512字节具有8位 ECC

    有效块的数量

    最少8032个块

    最多8192个块

    请在这方面提供帮助。

    此致

    Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够使用 BCH-16 ECC 从该 NAND 引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    在 TH58NVG4S0HTAK0的数据表中、需要它提到的8位 ECC、但您提到过它可以使用 BCH-16ECC。 请提供更多详细信息。

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的页面大小为4096字节、具有256字节的备用区域。 AM335x ROM 代码将从该页面大小中获得 BCH-16。