This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:请为 TDA3x 提供 LP8732和 LP8733 OTP 版本。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612131/tda3-please-provided-lp8732-and-lp8733-otp-version-for-tda3x

器件型号:TDA3

您好、专家:

在 TDA3x ES1.1数据手册(TDA3x_ABF_SR1.0_DM_VH.pdf)中 ,OP_NOR 最大电压为1.2V。

但最新的 ES1.1 TDA3x 数据手册((( TDA3x_ABF_SR1.0_DM_VL.pdf)和 ES2.0数据手册(TDA3x_ABF_SR2.0_DM_VC) opp_NOR 最大电压为1.11V。 只要电压不高于最大电压值、DM 就会请求。

但客户设计遵循旧版本的数据手册、BUCK0处的 LP8732和 LP8733 OTP 电压为1.15V、高于数据手册请求。

您能否建议正确的 LP8732和 LP8733版本?

此致!

韩涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给硬件专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    LP8732不变、仅 LP8733、因为它为两个内核电压轨供电。 器件型号不变、因此您可以继续订购 LP87332A 器件。 从8月1日起、LP87332A 的所有出货量将具有新的1.06V 内核电压。

    我们建议现有库存的客户将此库存标记为"旧"、或完全报废库存、以确保使用新的 OTP 构建新系统。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karl:

    理解您的建议。
    我们将与客户讨论他们是否可以接受用于更改 LP87332A 订单的解决方案。
    非常感谢、致以最诚挚的问候!
    韩涛