This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GStreamer 内部数据流错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610725/am5728-gstreamer-internal-data-flow-error

器件型号:AM5728

处理器培训:多媒体

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_Training:_Multimedia#Encode_Pipeline

以下是一些示例:

 

尝试:

kmssink:
目标# gst-launch-1.0 playbin UI=文件:// VIDEE-SINK = kmsSINK AUDIO - SINK 

好的

 

但请尝试一下

捕捉和显示全屏
 目标# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1000 io-mode=4! '视频/x-raw、\
format=(string) YUY2、width=(int) 1280、height=(int) 720'! VPE num-input-buffers=8! 排队! kmsink

 

下方的 CMD 行显示:

root@am57xx-evm:/mnt#
root@am57xx-evm:/mnt#
root@am57xx-evm:/mnt#
 IO-MODE=4! 'video/x-raw、\unch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1000
 !! 排队! kmsink2、width=(int) 1280、height=(int) 720'! VPE num-input-buffers=8
正在将管道设置为暂停...
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
[6171.709015]连续块太小4096/1843200 b
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.6.3/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2943):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流任务暂停、原因错误(-5)
执行在0:00:01.818353713之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...

评估板上的所有内容。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将什么用于视频源、摄像头模块或 USB 摄像头或其他用途?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 摄像头
    TI-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04 SDK 版本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在本例中、请检查此 e2e 线程:
    e2e.ti.com/.../2023362

    BR
    玛格丽塔