This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM437X:Win7 CAN#39;t 在读取测试运行时拔下 USB 时第二次重新存储 USB 大容量、然后再次插入 USB

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611358/linux-processor-sdk-am437x-win7-can-t-recgonize-the-usb-mass-storage-2nd-time-when-unplug-the-usb-while-the-read-test-running-and-then-plug-the-usb-again

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

大家好、
使用大容量存储时遇到 USB 错误、内核为4.4.19。
可通过以下步骤100%生成错误:
modprobe g_mass 存储文件=/dev/mmcblk0p1 stal=0 ro=1 removable=1
2.将 USB 插入 Win7,然后 Win7可以重新存储
3.使用测试工具执行读取测试,如 HD_test.exe
4.在读取测试运行时拔下 USB 插头
5.再次将 USB 插入 Win7,但 Win7这次无法重新存储...

一些调试信息:
/*第一个插头,所有东西都正确*/
[根@Ronds:~]#[ 1006.035852]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x0
[1006.042748]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1006.049572]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1006.167703]@@@ dwc3_gadget_interrupt 2718
[1006.180231]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x0
[1006.228180]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1006.236775]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.245251]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1006.249452]@@@ DWC->ep0_pwelp_in: 1, 1.
[1006.253437]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1006.261837]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.270400]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1006.274662]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1006.283344]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1006.290164]@@@ dwc3_gadget_interrupt 2718
[1006.294326]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x0
[1006.337635]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1006.344506]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1006.388691]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1006.395552]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1006.465132]@@@ dwc3_gadget_interrupt 2718
[1006.477662]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x0
[1006.524583]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1006.533183]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、当 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.541660]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1006.545861]@@@ DWC->ep0_pwel_in: 1, 1.
[1006.549851]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1006.558249]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.566811]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1006.571089]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1006.579773]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1006.586591]@@@ dwc3_gadget_interrupt 2718
[1006.590757]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x0
[1006.631275]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1006.639850]@@ dwc3_ep0_set_address 517、0xd
[1006.644151]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"设置阶段"状态时传输未就绪
[1006.652712]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1006.656973]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"状态相位"时传输完成
[1006.678059]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1006.686654]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.695131 ]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1006.699331]@@@ DWC->ep0_eps_in: 1, 1.
[1006.703319]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1006.711717]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.720278]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1006.724540]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在状态为"状态相位"的 ep0out 时传输完成
[1006.733223]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1006.741804]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.750278]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1006.754477]@@@ DWC->ep0_eps_in:1,1.
[1006.758445]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1006.766837]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.775398]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1006.77962]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1006.788343]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1006.796920]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.805396]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1006.809595]@@@ DWC->ep0_eps_in:1,1.
[1006.813561]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.822036]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x9
[1006.826238]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1006.83461]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.843193]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1006.847452]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1006.856134]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1006.864714]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.873189]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1006.877388]@@@ DWC->ep0_epwel_in:1、1
[1006.881355]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1006.889747]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1006.898307]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1006.902568]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1007.100625]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1007.109236]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.117711]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1007.121913]@@@ DWC->ep0_eps_in:1,1.
[1007.125920]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1007.134319]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.142882]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1007.147150]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1007.155838]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1007.164420]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.172894]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1007.177093]@@@ DWC->ep0_eps_in:1,1.
[1007.181063]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1007.189459]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.198019]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1007.202270]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1007.210942]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1007.219517]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.227991]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1007.232190]@@@ DWC->ep0_pwel_in: 1, 1.
[1007.236160]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1007.244553]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.25311]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1007.257348]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1007.266030]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1007.274604] g_mass 存储小工具:高速配置#1:Linux 文件备份存储
[1007.282238]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"设置阶段"状态时传输未就绪
[1007.290802]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1007.295178]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"状态相位"时传输完成
[1007.320197]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1007.328802]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.337280]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1007.341480]@@@ DWC->ep0_eps_in:1,1.
[1007.345490]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1007.353888]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1007.362451]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1007.366712]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1008.535211]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1008.543825]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1008.553301]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1008.556504]@@@ DWC->ep0_pwel_in: 1, 1.
[1008.560514]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1008.568911]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1008.577472]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1008.581746]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成
[1008.590436]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"设置阶段"状态时传输完成
[1008.599013]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1008.607487]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1008.611685]@@@ DWC->ep0_eps_in:1,1.
[1008.615671]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0in 处于"数据阶段"状态时传输完成
[1008.624066]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"数据阶段"状态时传输未就绪
[1008.632629]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x2
[1008.6366865]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、在 ep0out 处于"状态相位"时传输完成

[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
/*读取测试运行时拔下 USB */
[根@Ronds:~]#[ 1022.212074]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.218925]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.264179]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.271028]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.284265]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.291112]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.304255]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.311098]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.324262]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.331099]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.344275]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.351114]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.364301]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.371138]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.384326]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.391161]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.404353]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.411186]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.424362]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.431196]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.444364]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.451197]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.464373]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.471245]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.484415]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.491259]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.504415]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.511254]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.524449]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.531285]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.544456]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.551291]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.564438]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.571273]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.584451]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.591285]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.604464]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.611296]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.624462]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.631297]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.644479]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.651314]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.664506]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.671340]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.684514]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.691347]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.704525]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.711359]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.724585]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.731421]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.744606]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.751442]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.764573]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.771407]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.784589]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.791425]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.804618]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.811453]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.824629]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.831463]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.844656]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.851489]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.86469]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.871503]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.884664]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.891511]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.904703]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.911554]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.924682]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.931525]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.944738]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.951579]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.9646671]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.971512]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1022.984682]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1022.991519]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.004754]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.011607]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.024740]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.031598]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.044731]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.051579]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.064749]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.071593]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.084762]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.091610]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.104777]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.111618]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.124802]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.131642]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.144792]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.151625]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.164806]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.171645]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.184819]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.191657]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.204816]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.211652]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.224850]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.231689]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.244855]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.251693]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.264876]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.271713]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.284885]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.291721]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.304896]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.311735]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.324921]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.331759]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.344927]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.351765]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.3649]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.371791]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.384962]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.391802]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.404982]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.411821]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.424984]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.431821]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.44498]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.451836]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.46497]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.471827]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.485031]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.491928]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.505055]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.511936]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.525078]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.531953]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.545076]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.551945]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.565089]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.571953]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.585092]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.591957]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.605129]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.611990]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.625118]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.631981]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.645155]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.652020]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.665144]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.672000]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.685134]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.691994]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.705153]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.712016]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.725173]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.732035]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.745188]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.752046]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.765188]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.772049]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.785220]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.792078]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.805225]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.812086]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.825271]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.832167]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.845238]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.852107]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.865311]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.872173]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.885308]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.892167]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.905332]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.912189]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.925317]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.932171]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.945340]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.952195]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.965337]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.972194]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1023.985362]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1023.992219]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.005416]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.012353]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.025412]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.0323]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.045423]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.052295]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.065428]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.072293]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.085438]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.092298]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.105437]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.112300]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.125446]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.132304]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.145464]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.152320]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.165476]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.172331]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.185473]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.192327]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.205483]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.212338]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.225513]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.232367]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.245525]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.252378]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.265536]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.272389]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.285536]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.292390]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.305548]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.312403]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.325574]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.332428]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.345571]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.3524]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.365592]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.372448]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.385599]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.392454]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.405617]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.412471]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.425641]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.432524]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.445638]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.452519]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.465632]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.4701]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.485681]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.492569]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.505655]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.512526]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.25672]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.532542]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.545684]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.552552]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.565700]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.572567]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.585711]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.592577]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.605730]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.612596]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.625704]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.632569]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.645752]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.652618]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.665754]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.672616]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.685760]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.692619]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.705766]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.712623]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.725787]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.732646]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.745788]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.752648]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.765824]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.772685]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.785834]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.792695]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.805847]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.812706]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.825878]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.832740]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.845855]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.852710]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.865893]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.872754]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.885893]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.892763]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.905923]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.912794]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.925909]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.932767]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.945930]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.952794]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.965930]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.972793]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1024.985968]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1024.992829]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1025.005999]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1025.012932]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1025.026044]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1025.032988]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1025.045990]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1025.052871]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1025.065996]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1025.072866]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1025.086021]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1025.092891]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1025.106043]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1025.112911]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1025.119751]@@@ dwc3_gadget_ddisconnect_interrupt 2366
[1025.124852]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x4

[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
[根@秒:~]#
//再次插入 USB,但出现问题,Win7无法识别存储*/
[root@Ronds:~]#[1030.298406]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1030.305926]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1030.312817]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1030.319638]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1030.436708]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1030.449240]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x0
[1030.456068]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1030.496981]@@ dwc3_ep0_interrupt 1117、当 ep0in 处于"设置阶段"状态时传输未就绪
[1030.505557]@@ dwc3_ep0_interrupt 1127、0x1
[1030.509759]@@@ DWC->ep0_eps_in: 1、1.
[1030.513701]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1030.592471]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1030.599317]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1030.643543]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1030.650391]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x5
[1030.713363]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3
[1030.725925]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x0
[1030.732752]@@@ dwc3_gadget_linksts_change_interrupt 2683、link_state:0x3

[根@秒:~]#
[根@秒:~]#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:4552302:

    在读取测试运行期间、您在拔下 USB 存储器的电源插头时、恐怕会挤压 USB 存储器。 这是对 USB 存储的错误态度。 等待读取测试完成或终止。 然后在卸载 USB starage 时单击 Win7 PC、然后将其拔下。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、 我知道这是 USB 存储的错误行为、但我无法保证我们客户的行为。

    因此、最好修复此错误...

    顺便说一下、当出现此错误时、如果我执行多个拔出/插拔操作、USB 存储将最终返回 Win7。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cvetolin Shulev-XID:
    我找到了此问题的 WA、如下所示:

    diff --git a/drivers/USB/dwc3/gadget.c b/drivers/USB/dwc3/gadget.c
    索引 a83f79b9.01755d6 100644
    -- a/drivers/USB/dwc3/gadget.c
    ++ b/drivers/USB/dwc3/gadget.c
    @@-2708,6+2708,7 @@静态空 dwc3_gadget_interrupt (struct dwc3 * DWC、
    switch (event->type){
    DWC3_DEVICE_EVENT_DISCONNECT 案例:
    dwc3_gadget_ddisconnect_interrupt (DWC);
    + dwc3_gadget_reset_interrupt (DWC);
    中断;
    DWC3_DEVICE_EVENT_RESET 案例:
    dwc3_gadget_reset_interrupt (DWC);

    我认为这是 dwc3驱动程序的一个潜在错误、你怎么看?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此修补程序似乎是解决您问题的好方法。 我将与 USB 专家讨论这一点。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)

    希望 在与 USB 专家讨论后、您可以告诉我以下结论:)