This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:USBI_VBus 引脚的直流规格

Guru**** 2558380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611683/66ak2g02-dc-spec-of-usbi_vbus-pin

器件型号:66AK2G02
请按如下方式告知我们 USBI_VBUS 终端。
1)+ 5.25V 输入是可以接受的?
2) 2)是否认为也允许在断电时施加电压?
3) 3)是否有任何材料包含绝对最大额定值和直流规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 我将在此处公布我的调查结果。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅66AK2G02技术参考手册中的第11.19.3节 USB2.0子系统应用、它提供了非常有用的信息。
    要回答您的问题:
    1)它应该处理5.25V 电压、但典型(推荐)值为5V。
    2) 2)我认为这是失效防护、但我们等待工厂团队在此处确认。
    3) 3)有器件数据表、请参阅第5.1节"绝对最大额定值"和第5.7节"电气特性"。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miki、
    我可以确认 VBUS 引脚是失效防护的、并且可以在 K2G 通电之前施加外部电压。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    >1)它应处理5.25V 电压、但典型(推荐)值为5V。
    >3)有器件数据表、请参阅第5.1节绝对最大额定值和第5.7节电气特性。
    "USB0_VBUS/USB1_VBUS 引脚"的绝对最大额定值是多少?
    (我在部分5.1中找不到"USB0_VBUS/USB1_VBUS 引脚"。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第5.1节中的绝对最大额定值表显示:
    VIO (瞬态过冲和下冲):
    输入和输出电压范围(瞬态过冲和下冲)(4) 20%的过冲/下冲、持续20%的信号占空比。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    第5.1节中的表显示了 I/O 1.35V、1.8V 和3.3V 的绝对最大额定值;
    但它并未说明 I/O 5V (USB0_VBUS、USB1_VBUS)。

    5V (USB0_VBUS、USB1_VBUS)的绝对最大额定值是否未定义?