This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:适用于66AK2Hx 的 PINMUX 工具

Guru**** 2595340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612103/66ak2h14-pinmux-tool-for-66ak2hx

器件型号:66AK2H14

您好!

当前的 Pinmux 工具不支持66AK2Hxx 器件。
(它确实支持66AK2Gxx 器件。)

是否有计划在不久的将来添加66AK2Hxx 器件?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    没有为 K2H 发布引脚多路复用器工具的计划。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kot、

    请参阅此器件数据表中的引脚图。
    www.ti.com/.../66ak2h12.pdf

    该器件上没有在该器件上进行多路复用的引脚。 所有功能引脚均从外部引出、并且具有单个功能、因此在器件初始化期间无需引脚多路复用、因此没有为该器件计划引脚多路复用工具。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我没达到这一点。
    谢谢!

    谢谢、此致、
    Kot