This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:SYSBOOT 配置电阻器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSIDK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612264/am4376-sysboot-configuration-resistors

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:TMDSIDK437X

应使用什么值的上拉电阻器?

看起来下拉电阻始终为10k、但 AM437x 工业开发套件(IDK)、TMDSIDK437X、SPRUHL7G–2014年4月–2017年6月修订版、具有100k 上拉电阻器、而 AM437x 入门套件 EVM sprr202.pdf、原理图修订版1.2A 具有56k 上拉电阻器。

与此相关的一个辅助问题是-在技术文档中、我可以在哪里找到每个引脚的 SYSBOOT 引脚输入电流/泄漏电流?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有固定值。 您所选择的取决于设计。 通常情况下、10至100千欧范围内的值有效。
    关于第二个问题-请参阅 AM437x 数据表中表4-10下面的注释4-6。 第5.7节给出了这些引脚的直流电气特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这回答了我的问题。

    我将注意到以下几点:

    (注4、PG。 63) DSS_DATA[15:0]端子分别为 SYSBOOT[15:0]输入、锁存在 PWRONRSTn 的上升沿。