This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBN:I2C 从驱动程序

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612327/linux-beaglebn-i2c-slave-driver

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:Linux

大家好、我想编写一个 i2c 客户端驱动程序、我参考了 Documentation/i2c/writing 客户端。 这很好、但我需要一个 i2c 客户端驱动程序的简单示例。 任何人都可以帮助我编写

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此论坛仅支持没有 I2C 从驱动程序示例的处理器 SDK。