This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:时钟树工具:CTT 和 TRM 与 RMII_REFCLK 之间可能存在差异

Guru**** 2560260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611932/66ak2g02-clock-tree-tool-possible-discrepancy-between-ctt-and-trm-with-rmii_refclk

器件型号:66AK2G02

您好!

我一直在研究器件时钟树、并注意到一些让我感到困惑的事情。  在设置 NSS 时钟时、我已将 NSS PLL 设置为1GHz 以提供以下时钟:

divider _NSS_PLL_1_RGMII_MHz_250_CLK = 250MHz

divider _NSS_PLL_0_RGMII_MHz_5_CLK = 5MHz

divider _NSS_PLL_2_GMII_RFTCLK = 125MHz

divider _NSS_PLL_3_RGMII_MHz_50_CLK = 50MHz

VCLK = 200MHz

ESW_CLK = 200MHz

SYSCLK1 = 600MHz

这对我来说都是正确的。  引起混淆的部分是时钟到 RMII_CLKOUT 引脚的路由。  在 TRM 的第5.4.3节中、可以说时钟源为25MHz 时钟或50MHz 时钟。  在 CTT 中、对该引脚进行布线、以便有两个可用信号、一个时钟和一个该时钟的副本除以2。  问题是、该时钟、如 CTT 中所示、是 Divider_NSS_PLL_0_RGMII_MHz_5_CLK、即5MHz。  这似乎不正确。  连接到此引脚的时钟是否应为 Divider_NSS_PLL_3_RGMII_MHz_50_CLK ? TRM 中的图11-906显示了要采用的路由。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    一般而言、如果工具与 TRM 之间的对齐错误、请参阅 TRM。 TT 是最新的文档、CTT 根据它进行更新。
    CTT 是 TRM 辅助工具、因此在对齐错误的情况下、请始终参阅 TRM/数据手册。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan。 这是我的计划、尽管我认为 CTT 背后的团队会很感激错误通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    为了确认 Yordan 之前发布的内容、我返回并检查了内部规格中的时钟图。 Yordan 正确、CCT 错误、TRM 正确地表示 RMII_CLKOUT 的时钟源。  相关信号应连接到 NSS_PLL_3_RGMII_MHz_50_CLK。 我们将为 CTT 输入一个文献错误。

    此致、

    Bill