This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:处理 RGB-IR 或 RGBW 马赛克

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612267/tms320dm365-process-rgb-ir-or-rgbw-mosaic

器件型号:TMS320DM365

是否可以使用 DM36x 系列处理 Omnivision RGB-Ir 或 Sony RGBW?
如果答案是否定的、是否可以使用 dm38x 系列处理 Omnivision RGB-Ir 或 Sony RGBW?

如何在帧处理流程中完成映射?  

此致、

Wilton Speziali Caldas