This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:TRM 中出错

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612185/processor-sdk-am335x-error-in-trm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

尊敬的团队:

我在 AM335x 技术参考手册的第21.2.19节中发现了一个错误。请检查位9 (TRX)的说明列、其中提到了该错误  

MST=1、TRX=0、运行模式=主接收器。

MST=1,TRX=0,工作模式=主发送器。  //这里有错误

正如我所经历的那样,它应该是这样的

MST=1,TRX=1,工作模式=主发送器。  //根据我的想法。

如果我错了,请注意我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过"Submit Documentation Feedback (提交文档反馈)"链接报告任何文档错误、该链接可在 PDF 文档的每一页底部找到。