This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAPL138B-EP:正在等待 OMAP-L138上的 SFT ... 定制板中。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611678/starterware-omapl138b-ep-waiting-for-sft-on-the-omap-l138-in-custom-board

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Starterware

我正在使用串行端口刷写最终应用

当我使用 LCDKL138板 时、没有问题

如果我使用 Cutom 板、则会出现以下问题

(AIS 解析):读取魔术字0x41504954。
(AIS 解析):正在等待 BOOTME... (立即加电或重置目标)
(AIS 解析):收到 BOOTME!
(AIS 解析):正在执行启动字同步...
(AIS 解析):正在执行 Ping 操作码同步...
(AIS 解析):正在处理命令0:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):将13500字节段加载到地址0x8000000。
(AIS 解析):处理命令1:0x58535901。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在加载段...
(AIS 解析):将1440字节段加载到地址0x800034BC。
(AIS 解析):正在处理命令2:0x58535906。
(AIS 解析):正在执行操作码同步...
(AIS 解析):正在执行跳转和关闭...
(AIS 解析):AIS 完成。 跳转至地址0x8000000。
(AIS 解析):正在等待完成...
(AIS 解析):引导成功完成。

正在等待 OMAP-L138上的 SFT ...

可能的解决方案建议是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Senthil、

    请参阅此主题、其中有人遇到了相同的问题。 e2e.ti.com/.../235049
    希望这对您有所帮助。

    我还会将此主题移至 L138论坛。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串行闪存n`t 是一种闪存工具、旨在将映像闪存到 TI 评估平台、除非相应修改了 DDR/mDDR 设置、闪存介质设置和 UART 或其他时钟设置、否则它在定制平台上不会开箱即用。

    以下部分对此进行了说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L138

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在 LCDK 板中进行了尝试。它成功地刷写了、但不引导应用程序 我的应用是 ARM+DSP。 我如何解决这个问题?

    (AIS 解析):读取魔术字0x41504954。
    (AIS 解析):正在等待 BOOTME... (立即加电或重置目标)
    (AIS 解析):收到 BOOTME!
    (AIS 解析):正在执行启动字同步...
    (AIS 解析):正在执行 Ping 操作码同步...
    (AIS 解析):正在处理命令0:0x58535901。
    (AIS 解析):正在执行操作码同步...
    (AIS 解析):正在加载段...
    (AIS 解析):将13500字节段加载到地址0x8000000。
    (AIS 解析):处理命令1:0x58535901。
    (AIS 解析):正在执行操作码同步...
    (AIS 解析):正在加载段...
    (AIS 解析):将1440字节段加载到地址0x800034BC。
    (AIS 解析):正在处理命令2:0x58535906。
    (AIS 解析):正在执行操作码同步...
    (AIS 解析):正在执行跳转和关闭...
    (AIS 解析):AIS 完成。 跳转至地址0x8000000。
    (AIS 解析):正在等待完成...
    (AIS 解析):引导成功完成。

    正在等待 OMAP-L138上的 SFT ...

    在0x00000000处刷写 UBL boot21.AIS (26016字节)

    100%[████████████████████████████████████████████████████████████]
    通过 UART 传输的图像数据。

    100%[████████████████████████████████████████████████████████████]
    UBL 编程完成


    刷写应用 test21.bin (101272字节)

    100%[████████████████████████████████████████████████████████████]
    通过 UART 传输的图像数据。

    100%[████████████████████████████████████████████████████████████]
    应用程序编程完成


    操作成功完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当写操作将位从1转换为0时、NAND 存储器要求用户在对其进行编程之前擦除页。 您能否在刷写引导映像之前执行擦除操作。

    此致、
    Rahul