This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:LPDDR2放置问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612165/am4376-lpddr2-placement-question

器件型号:AM4376

您好!

我的客户目前正在使用 AM4376和 LPDDR2设计定制板、
它们是指 AM4376数据表中的"5.13.8.2.2.3 LPDDR2接口"。

在"图5-81. 放置规格"、它似乎指示器件的方向。
(下图中红色圆圈的一部分)




此方向是否指定为布局规格?

此致、
Yasunori


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、封装方向不是设计要求。 此图仅显示了器件间允许的最大距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Yasunori