This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:Arago 工具链滤波

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611817/am4378-arago-toolchain-filtering

器件型号:AM4378

各位专家、您好!

当前的处理器 SDK 具有 QT5.6.2 (我认为)。  我的团队需要包含在 Arago-Morty 中的 QT5.7.1。  当我尝试为他们构建工具链时...

MACHINE=AM437X-EVM bitbake meta-toolchain-Arago-SDK 

...it 无法构建 ti-llvm3.6。  在 给定此链接的情况下、它看起来像是一段时间。

我认为我不需要 ti-llvm。  我是否可以通过任何方法对其进行过滤、以便工具链可以在没有烘烤的情况下完成构建?

谢谢、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过升级到处理器 SDK 的版本4来解决此问题。 它具有 QT 5.7.1。

    谢谢!
    Nathan