This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:U-boot eMMC 说明

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1184196/tda4vm-u-boot-emmc-partion

器件型号:TDA4VM

尊敬的 TI 团队:

我尝试使用 GPT 在 u-boot 中创建分区、但我只能创建一个分区。

setenv uuid_gpt_disk f43769e7-1e42-4be4-89e3-2a35089d4dF1 
setenv uuid_gpt_rootfs 61dbad71-217b-4d17-bbd4-d85ae640aff8 

GPT 写入 MMC 0 ${partitions}

如何使用 u-boot 创建两个参数? 谢谢。

此致、
三雄汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sicong:

    您能否详细说明两个分区? 是否要为主机文件系统创建2个 rootfs 分区?

    此致、

    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty、

    我需要两个参数、如 mmcblk0p1 mmcblk0p2.mmcblk0p1=30MB、mmcblk0p2=4GB、我想在 eMMC 中创建这两个 rootfs 参数。 我尝试修改 u-boot env :partitions=uuuid_disk=${uid_gppt_disk};name=root0,start=6150MiB, size=30MiB, size=${uid_gp_t_rootfs0};name=rootfs,start=0,size=6144MiB, uufs={uuuuuuuid_rootfs0};name=rootfs_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuifes0},但不能修改 u-

    如何创建分区? 谢谢。

    此致、

    三雄汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,sicong,

    请按照以下步骤创建两个 rootfs 分区。

    步骤
    在主机 PC 上使用命令生成 uuid
    超大

    2.分配 genrated uuid
    setenv uuid_gpt_rootfs_2 ...second uid...

    3.更改分区布局
    setenv 分区 rootid_disk=\${uuuuid_gppt_disk}\;name=rootfs, start=6150MiB, size=30MiB, uuuid=\${uuid_gppt_rootfs}\;name=rootfs_2,start=0,size=6144MiB, size=\${uuuuuid_rootfs_2}

    4.创建分区  
    GPT 写入 MMC 0 $(分区)

    5.重新启动 
    您可以看到另一个分区

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diwakar、

    我想创建 Linux 类型的参数。当我要将 MV 文件(20M)添加到 P2 (6G)时、它显示没有空格。我将 Tiny.img (20M)写入 eMMC P2。 文件系统映像是否会影响分区的空间?是否有任何创建 Linux FS 类型分区的方法?我在 u-boot 文件夹 README.GPT 中找到分区文档,是否需要修改 tispl.bin?

    谢谢。

    此致、

    三雄汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,sicong,

     以下是创建两个 rootfs 分区所需执行的所有步骤:

    # STEP 1 On host genrate the uid
    uuidgen 
    # STEP 2 On device set the uid
    setenv uuid_gpt_rootfs_2  <genrated_uid_key>
    # STEP 3 Set partition topology 
    setenv partitions uuid_disk=\${uuid_gpt_disk}\;name=rootfs,start=6150MiB,size=30MiB,uuid=\${uuid_gpt_rootfs}\;name=rootfs_2,start=0,size=6144MiB,uuid=\${uuid_gpt_rootfs_2}
    # STEP 4 save env 
    saveenv 
    # STEP 5 create partion table 
    gpt write mmc 0 ${partitions}    
    # STEP 6 Reboot the device 
    reboot                     
    # STEP 7 Now you will be able to see two partion use command "lsblk" to confirm
    # Now we will make fs type as ext4
    mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1 //rootfs_1
    mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p2 //rootfs_2
    
    # STEP 8 create a mount handle
    mkdir /mnt/rootfs_1
    mkdir /mnt/rootfs_2
    
    # STEP 9 mount 
    mount dev/mmcblk0p1 /mnt/rootfs_1 
    mount dev/mmcblk0p2 /mnt/rootfs_2
    
    Now You can copy the file between two partition 

    注意:由于我们现在在重新启动后创建了一个 fs 类型作为 ext4、因此您无需显式安装它、Linux 将自动将其安装在 /run/media 下 目录。

    此致
    Diwakar