This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H12:下载存档的 Processor SDK 版本(用于串行 RapidIO)

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612147/linux-66ak2h12-download-archived-versions-of-processor-sdk-for-serial-rapidio

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Linux

在 Processor SDK 问题跟踪器上、  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Release_Notes#Issues_Tracker

它指出"SRIO 在 LTS 2017中无法正常工作"(PLSDK-1421)以及在 SDK 迁移指南中

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Migration_Guide

它说  

"以下功能未移植到2017 LTS

  • SRIO 内核驱动程序"

因此、如果您依赖于 SRIO 内核驱动程序(我们也这样做)、您就会在 Processor SDK v4上运行 SOL。  因此、我将尝试找到要下载的 v3的最新版本。  有人可以告诉我吗?