This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:启动期间出现标识问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612127/linux-processor-sdk-am335x-logo-issue-during-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

大家好、  

我们基于 AM3354 处理器设计了定制板、其中使用了 AM335x-EVM 和 Beagle Bone 作为参考设计。我们能够启动内核 和 访问文件系统。我们希望测试 LCD、以便通过 以下步骤启用"启动徽标"并将生成的 zImage 加载到电路板中。

 设备驱动程序-->图形支持--> >启动徽标

 [*]  标准黑白 Linux 徽标(新)                                                          
 []  标准16色 Linux 标识(新)                                                              
 []  标准224色 Linux 标识(新)        

但在启动期间无法看到内核标识。请建议解决此问题的可能原因和解决方案。

谢谢、

Anil

谢谢、

Anil