This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x EVM 上 VisionSDK 2.12下的 ISS 用例 b#39;d

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609208/tda3-iss-use-cases-under-visionsdk-2-12-on-tda3x-evm-b-d

器件型号:TDA3

你好!

我在 EVM 版本(传感器 OV10640 IMI - ISS CSI2)上的 VisionSDK 2.12.00下执行有关 ISS 用例的测试

然后、3D SRV 4通道用例非常慢、可能为5~6 fps。

我检查了 VisionSDK 2.12.01、2.12.02。 情况相同。

VisionSDK 2.09.01没问题。

我想解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您可以尝试使用已发布的二进制文件吗? 另请从已发布的二进制文件刷写 SBL。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brijes、

    我已经尝试了。 但问题相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您是否仍然看到此问题?

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能否执行以下操作: 使用运行时菜单中的选项"p"打印统计信息并共享日志?

    此致、

    Anand