This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4379:ISDK 2.01.03编译错误

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612120/rtos-am4379-isdk-2-01-03-compilation-error

器件型号:AM4379

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍

我正在尝试从 IASDK 2.01.03 (Ethernet_Mac、hasr_app)编译示例项目、并在编译期间遇到错误。 我假设它们重新关联到我使用的错误编译器版本-它是 GNU 6.3.1 (Linaro)。

让我感到困惑的是-在发行说明中、有人说 IASDK 应与"GNU v4.4.8 (Linaro)"一起使用、但当我搜索此类工具链时、有许多不同的选项、 其中没有一个选项在发行说明中标记。 例如、我尝试查看以下内容:

它为我提供了一切、但不提供4.8.xx。 当我尝试进一步挖掘时、例如、这里:

它为我提供了大量选项、但同样、没有一个选项被称为发行说明中提到的选项。

那么、您能不能建议我应该选择什么工具链以及从哪里可以获得?

BR
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    不再支持工业 SDK。 请参阅论坛页面顶部的说明 :e2e.ti.com/.../580869
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser、
    新 SDK 尚不支持以太网 MAC、因此我必须使用旧的 IASDK。

    BR、
    Ilya