This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:链接期间遇到错误

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612017/tda3-errors-encountered-during-linking

器件型号:TDA3

您好!

我是 Lee。

我有一个关于 BMP 的构建错误。

 是否有人知道有关该问题的解决方案?

谢谢。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

C:\vision_sdk_02_11_00_00\vision_sdk\src\main_app\tda3xx\ipu1_0>C:/vision_sdk_02_11_00_00/ti_compons/os_tools/windows/xdctools_3_32_00_06_core/xvesk.tools.o_00_sdk/generations/vision_00_exvision_htm_sdk/vision_只 读/vision_00_htms/vision_00_sdk/vision_htms/vision_00_htm_htm
tda3xx_evm_bios_all/obj/vision_sdk/tda3xx-evm/ipu1_0/debug/vision_sdk_configuro -t ti.target.arm.elf.M4 -p ti.platforms.evmTDA3XX:IPU_1_0 -r debug -b C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/build/tda3xx/cfg-M4模式:" cfg"Da3xx/args"–"Debrgs":
\"、coreName:\"IPU1-CORE0\"、platformMem:\"DDR_MEM_512M\"}" MAIN_APP_ipu1_0.cfg
#配置完成!
#生成 tda3xx-EVM:ipu1_0:调试:vision_sdk_lib...
链接到 C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/binaries/tda3xx_evm_BIOS_all/vision_sdk/bin/tda3xx-evm/vision_sdk_ipu1_0_debug.xem4...
编号

 未定义              的首次引用
 符号                     
 ------               --------
 Draw2D_getBmpProperty06 C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/binaries/tda3xx_evm_BIOS_all/lib/tda3xx-evm/m4/debug/vision_sdk_alg_plugins.aem4

错误:未解析的符号仍然存在
错误:链接过程中遇到错误;
  "C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/binaries/tda3xx_evm_BIOS_all/vision_sd
  k/bin/tda3xx-evm/vision_sdk_ipu1_0_debug.xem4"未构建
gmake[6]:***[C:/vision_sdk_02_11_00_00/vision_sdk/binaries/tda3xx_evm_BIOS_all/vision_sdk/bin/tda3xx-evm/vision_sdk_ipu1_0_debug.xem4]错误1
gmaked[5]:***[ipu1_0]错误2.
gmaked[4]:***[APPS_ippu1_0]错误2.
gmaked[3]:***[APPS]错误2.
gmak[2]:***[APPS]错误2.
gmaking[1]:***[VISION_SDK_APPS]错误2.
Gmake:***[VISION_SDK]错误2.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您对源代码进行了哪些更改?
    是否可以尝试运行不带"-s"选项的 gmake 命令以获得更详细的输出、以查看它是否会提供有关问题的一些线索?

    此致、
    Yordan