This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:从 NOR 引导时使用 UART 时出现问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612050/tms320c6657-problems-using-uart-when-booting-from-nor

器件型号:TMS320C6657

您好!

我正在使用6657 EVM。  

我编写了一个简单的程序、用于通过 UART 将数据从电路板传输到 PC。 我正在使用 core0上的仿真器加载和运行该程序。 如果引导 DIP 开关处于非引导配置中、一切正常、但如果它们处于 ROM 引导配置中、则 UART 无法正常工作(PC 接收随机数据)。

有什么想法吗?

萨拉·萨尔瓦多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    我已将此内容转发给 UART 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我只是重新阅读我的帖子... 我写了 ROM、但我的意思是不... 如果 DIP 开关处于 NOR 引导配置中、则 UART 不工作。
    Sara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了诗。 PLLM 寄存器由 NOR 引导配置设置为0x1F、在我的程序中、我没有将其更改为正确的值。 我在代码中添加了 PLL 配置、现在 UART 工作正常。