This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/OMAPL138B-EP:OMAPL138 EDMA3_1_cC0问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611499/starterware-omapl138b-ep-omapl138-edma3_1_cc0-problem

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Starterware

您好!

我正在使用 StarterWare 并尝试使用 EDMA3_1_cC0通道控制器通过 SPI0接口读取/写入闪存。

EDMA3_0_cC0可正常工作。

使用 EDMA3_1时、不发生 EDMA 中断...

正在尝试调试情况...

在 SPIIntEnable (...)之后 上升 ER (事件寄存器)、但在 EMDMACC0DSP 寄存器组(在调试窗口中查看寄存器)中的相应位。

根据我的理解、该位应位于 EMDMACC1DSP 组中、因为我仅使用 SOC_EDMA31CC_0_regs。 因此没有发生 EDMA3中断。

 有人可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单 DDR 存储器传输可与 EDMA3_1_cC0良好配合使用(但不会产生中断(无 EDMA3CC_OPT_TCINTEN))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 L138论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 EDMA 专家。 它是一个非常复杂的外设。 似乎每个通道控制器都有映射到它的特定事件。 例如、SPI0仅映射到 cC0、CC1无法访问。

    StarterWare 在 EDMA_EVENT_h 中定义这些事件 事件重叠示例:

    /* SPI0接收事件*/
    #define EDMA3_CHA_SPI0_RX 14.
    /* SPI0发送事件*/
    #define EDMA3_CHA_SPI0_TX 15.
    /* SPI1接收事件*/
    #define EDMA3_CHA_SPI1_RX 18
    /* SPI1发送事件*/
    #define EDMA3_CHA_SPI1_TX 19.

    /*定时器3比较事件6 (TPCC1)*/
    #define EDMA3_TIMER3_T12CMPEVT6 14.
    /*定时器3比较事件7 (TPCC1)*/
    #define EDMA3_TIMER3_T12CMPEVT7 15.

    该代码提供了有关 CC1事件的细微提示、并在定义上方的注释行中添加了"(TPCC1)"。

    我想 DDR 存储器传输不支持事件。

    参考:
    SPRS586J OMAP-L138数据表
    6.9.1 EDMA3通道同步事件
    表6-14. EDMA 同步事件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有效地重新确认诺曼所说的话。 如果您使用 EDMA 通过 SPI DMA 事件与 SPI 进行往返传输、则这些事件只会连接到 cC0、并且需要将 cC0及其关联的 TCS 用于这些传输。
    因此,请查看 Norman 指向的表,以查看哪些外设事件会路由(在体系结构中通过硬连线)到哪个 CC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 非常感谢!