This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-OMAPL138:U-boot (PROCESSOR-SDK-Omapl138)/ nand boot

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/612012/linux-processor-sdk-omapl138-u-boot-process-sdk-omapl138-nand-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

尊敬的:

我的 SDK 平台是 PROCESSOR-SDK-LINUK-OMAPL138 (4.0.0)

我想将 u-boot、内核和根文件系统写入 nand 闪存。

在 Linux Core U-boot 用户指南中、使用 nand 命令'mtdparts'、'nand erase.part'、'nand write'。

但是 、Omapl138的'U-boot'存在 MTD 问题。

'mtdparts'命令生成熔断消息(无 MTD 信息)。

作为参考、Linux 上的 MTD 看起来像 Blow 一样好。

如何在 omapl138-lcdk 中将 nand 用于 u-boot 和内核?

如何将 nand MTD 分区添加到 omapl138-lcdk 的 u-boot?

谢谢。

添加

------------------ 吹(u-boot):问题---

=> mtdparts
未定义药品、不存在默认药品

-------------------------- Blow (Linux):好的,好的,---

root@omapl138-lcdk:~# cat /proc/mtd
DEV:   size  erasesize 名称
mtd0:00020000 00020000 "u-boot env"
mtd1:00080000 00020000 "u-boot"
mtd2:1ff60000 00020000 "可用空间"