This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM385:HDVPSS 输出到存储器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611424/linux-dm385-hdvpss-output-to-memory

器件型号:DM385

工具/软件:Linux

您好!

我曾多次提到可以将 DM385 HDVPSS 输出(HDMI/DVO)切换/克隆到存储器、但是

我找不到描述此可能性实现的线程或文档。 可以帮帮我吗?

(问题一般不在于切换/克隆输出、"TI81XX PSP VPSS 视频驱动程序用户指南"对此进行了详细介绍、

但关于将 HDMI/DVO 重定向到存储器缓冲器的特定情况)

使用 IPNC RDK 3.8.1

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、德语、

    应该可以写回 HDMI 输出上显示的内容。 有一条从 HDMI 回写到存储器的回写路径。
    但 DVR-RDK 支持这种情况。 TI8107上有一个使用此路径和驱动器的4通道用例。
    如果我记得、IPNC-RDK 不支持该功能。 您将需要端口连接到 IPNC-RDK。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我认为这给了我方向