This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:引脚使用问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610786/am335x-pin-usage-questions

我正在使用的 AM335系列之一现在有一个问题需要寻求帮助;

此芯片的 V9引脚和 C12引脚是否与 LCD 控制不同?(背光输出高电平、背光输出低电平)

注意:启动后需要延迟背光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布确切的器件型号和正在使用的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    型号 AM3358BZCZI00、编程软件 WinCE 7.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚 V9可被分配为:
    GPMC_CSN2/GPMC_BE1N/MMC1_CMD/PR1_EDIO_DATA_IN7/PR1_EDIO_DATA_OUT7/PR1_PR1_PRU1_PRU_R30_13/PR1_PRU1_PRU1_PRU_R31_13/GPIO1_31
    引脚 C12可被分配为:
    McASP0_AHCLKR/EHRPWM0_SYNCI_O/McASP0_AXR2/SPI1_CS0/ECAP2_IN_PWM2_OUT/PR1_PRU0_PRU_R30_3/PR1_PRU0_PRU_R31_3/GPIO3_17

    在 AM335x 入门套件中、引脚 C12在 ECAP2_IN_PWM2_OUT 模式下用作 LCD 背光的 PWM 输出。 我不能说这些引脚是如何在 WinCE 中使用的、因为 TI 不支持此软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前控制背光输出、只需使引脚输出高电平和低电平、不需要输出 PWM 波形、我想知道 V9引脚是否可以在系统初始化时设置为低电平1s、然后设置为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚 V9在复位期间和复位释放时具有一个有源下拉电阻器、因此默认情况下应该为低电平。 您应该检查的是 SYSBOOT 序列。 如果引导序列中包含任何 GPMC 器件、ROM 代码将更改此引脚的默认状态。