This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:适用于短期使用的视觉 EVM 套件的经济高效替代产品

Guru**** 2013480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611560/tda2sx-cost-effective-alternative-to-vision-evm-kit-for-short-term-usage

器件型号:TDA2Sx

您好!

我们已经为产品设计完成了 TDA2x、我们的第一批电路板预计将在几个月后推出。 同时,为了实际使用 SDK (用于视觉的 Linux 和 RTOS 处理器 SDK),我们正在寻找 EVM。 出于 我们的短期评估目的、VISION EVM 套件非常昂贵。 (我们是一家自筹资金的创业公司、目前在支出方面非常谨慎)。

我们的产品将具有两个输入摄像头、对于 EVM 评估、我们可以通过 HDMI 馈送输入视频帧。  

我们是否有任何具有成本效益的 TDA2x 视觉 EVM 套件替代产品? 如果 TI 有一些方法可以将电路板借给像我们这样的公司用于短期用途、那将会非常好。

感谢您对此提供的任何帮助、谢谢。

此致、

SAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 San:

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、San、

    有关此问题、请联系您当地的现场支持人员。

    此致
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、San、

    有关此问题、请联系您当地的 TI 支持代表。

    此致
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Kyle。 我已将查询转发给本地 IT 支持代表。