This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:DM8148捕捉起始位置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611411/tms320dm8148-dm8148-capture-start-position

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我使用带 DVRRDK 的 DM8148从 VGA 解码器捕获图像、

并获得以下图像(1080p@30):

原始图像如下所示:

现在、我无法通过配置解码器 Hsync 极性(H_START/H_END)将 H 位置调整到正确的位置、

是否可以修改 CAPTURE_START_x 等捕获链接参数以使映像返回正确位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 DVRRDK 支持、请查看此链接:
    e2e.ti.com/.../426680
    您也可以在 e2e 中搜索类似的问题。

    BR
    玛格丽塔