This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66ak2h14:PROCESSOR-SDK Linux 4.0 SRIO K2H

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611926/66ak2h14-processor-sdk-linux-4-0-srio-k2h

器件型号:66AK2H14

我曾研究过新的处理器 SDK (4.0)、并在发行说明中看到了此已知问题:

PLSDK-1421 K2hk EVM SRIO 在2017 LTS 上无法正常工作

在为新内核准备 SRIO 驱动程序方面是否有任何进展?  我是否可以在某个位置查看已知问题的状态?  我在当前处理器 SDK 中遇到了一些问题、当时正在尝试新的 SDK、但 SRIO 是我系统的主要组件、我需要它能够正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、
    这是 Linux、对吧?
    在这种情况下、您会看到 SRIO 驱动程序未集成到 u-boot/内核中。 它很可能包含在未来版本中。

    [引用]在为新内核准备 SRIO 驱动程序方面是否有任何进展?
    我们不会在公共论坛上提供软件版本的路线图。 我们的政策是每季度发布一次 SDK。

    [报价]是否有可以查看已知问题状态的地方? [/报价]
    我们没有这样的跟踪器。

    此致、
    Yordan