This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DP83640:CCS 编译的结果不正确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM642, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611624/rtos-dp83640-the-result-of-the-ccs-compile-is-not-right

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件:TMS320DM642

工具/软件:TI-RTOS

我将 TMS320DM642与 DP83640结合使用来构建与 PC 的网络连接、但 CCS 编译结果不正确。它应该与下面的第二张照片类似。但无法看到编译结果的最后一行。就像第一张照片一样。我已经检查了 DM642、DP83640和 SDRAM 以及的电源 DP83640的晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我将此主题移至 TI-RTOS 论坛、以获得专家的支持。

    此致、