This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:DDR3L 布线规范#39;d、单位为 ps

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611865/66ak2g02-ddr3l-routing-spec-d-in-ps

器件型号:66AK2G02

我们想知道如何解码你们如何在数据表中规范 DDR3L 信号路由。 单位以皮秒为单位。 我们如何获得以毫秒(或毫米)为单位的值?

我是否应该使用(光速)乘以(规格值、以皮秒为单位)来获取长度?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    提供路由要求是 mils 并不实际。 信号将以不同的速度通过具有不同特性的迹线和不同的层传输。 您必须在这些因素的长度计算中进行补偿。 例如、微带的传播延迟典型值为150 ps / in、带状线的传播延迟典型值为180 ps / in。 如果您的布线在表面层上运行、则其长度将与内部层上的布线不同、以匹配信号延迟。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这回答了我的问题、为什么它是这样规范的、但仍然不完全清楚如何正确地将事情路由出去。

    你们知道吗?有什么资源可以帮助了解某些类型的路由需要哪种类型的速度?