This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:处理器 SDK RTOS

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610905/tms320c6747-processor-sdk-rtos

器件型号:TMS320C6747

我正在使用 Processor SDK RTOS 进行 C6747的开发工作。 在线文档指出 、P-SDK 附带了用于一切的预构建库。 但是、我很难创建一个简单的 UART 示例、因为我找不到要链接的库。 我将获得 UART_Config 等未解析符号。 请提供帮助。

此致、

Tai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    处理器 SDK 应具有项目创建脚本。

    它应该位于中
    ~/ti/pdk_c67x_x_x_x/packages
    应运行以下命令:
    CD ~/ti/pdk_c67x_x_x_x/packages
    pdksetupenv.sh
    pdkProjectCreate.sh [SoC][板][字节序][模块][处理器]

    在您的情况下、最后一条命令应如下所示:
    pdkProjectCreate.sh C6747 [板]小尺寸 UART DSP

    以下是项目创建脚本所需的所有参数的说明:
    #* SoC - AM335x / AM437x / AM571x / AM572x / K2E / K2G / K2K / K2H / K2L /
    #* C6678/C6657
    #*电路板 -全部(K2X 和 C66X SOC 使用"全部")
    #* 或-
    #* 请参阅 pdk_ _ \packages/ti\board\lib
    #* 用于 SoC 的有效电路板输入
    #*端字节序 -小/大
    #*模块 -全部
    #* 或-
    #* Aif2 / BCP / cpi / CSL / DFE / EMAC / FatFS / fftc /
    #* GPIO/hyplnk / i2c / ICSS_EMAC / iqn2/McASP / McBSP / mmap / mmcsd /
    #* Nimu / Nimu_ICSS / NWAL / PA / pcie / pktlib / pruss / QM / rm / sa /
    #* SerDes-diag / SPI / SRIO / tcp3d / tfw / transportqms/
    #* transportsrio / tsip / uart / usb / wdtimer / vps
    #*处理器- ARM/DSP/M4


    执行上述操作后、您应该具有:
    ~/ti/pdk_c667x_2_0_3/packages/MyExampleProjects

    其中包含 UART 项目文件夹。 您可以在 CCS 中导入此项目并在此处开始开发。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Yordan、

    我在 Windows 上运行。 我在执行 pdkProjectCreate.bat 时遇到困难。 返回的错误是 SoC 输入无效。 我尝试了"C6747"、"C6747"、"omapl137"、"evmOMPAL137"。

    在我的 pdk_omapl137_1_0_1\packages/ti\board\lib 中、只有一个名为"evmOMAPL137"的文件夹。

    你认为我在哪里会出错?

    此致、
    Tai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以附加脚本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保在运行 pdkProjectCreate 脚本之前已设置构建环境。
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK


    设置 SDK_INSTALL_PATH //指向 SDK 的安装位置默认为 C:\ti
    设置 tools_install_path //指向 CCS 的安装位置
    pdksetupenv.bat
    pdkProjectCreate


    此致、
    Rahul