This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:AIF 时钟问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610927/tci6638k2k-aif-clock-problem

器件型号:TCI6638K2K

1、C6638 AIF 能否从 RX 或本地系统恢复时钟、您能告诉我如何 专门设置时钟吗?
    在 K2 STK 的示例中、keyston_main_pll_init ()函数是否包含 AIF 本地时钟初始化?


2、如何配置 AIF_REFCLK、AIF_RP1CLK? 它已在 AIF 用户指南(SPRUHL2B) 7.3.1 AIF2时钟策略中编写,但无法确定如何使用它。
  
3、我打开了 AIF 时钟质量函数、将 mon_wrap 设置为100、CPRI 8x 模式、从 MMR 寄存器中读取 clk_qual 单个链接84、

然后、可以确认2x 字节时钟的频率为100 mon_wrap/84 clk_qual * 245.76MHz (CPRI 系统时钟)= 292 MHz * 8xrate = 2.336GHz。
   在我看来、系统时钟= 245.76 MHz 2x 字节时钟应为30.72Mhz (8x 链路速率)
    该值是否正确? 如果错误、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转交给 AIF 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AIF_REFCLK 和_RP1CLK 是芯片的外部输入。 如果您检查 AIF2测试程序、您将看到 为 AIF2提供此时钟的一些常见 EVM 的#defines。 然后、测试代码将配置 AIF2以基于该时钟速度的给定通道速率运行。

    您的数学看起来与用户指南第7.4.1.1节中所示的内容相匹配。 您是否尝试运行了一些示例程序?