This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:闪存工具 v1.6.0.0不能在 WIN7上运行

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610898/dm3730-flash-tool-v1-6-0-0-doesn-t-work-on-win7

器件型号:DM3730

客户需要使用闪存工具 v1.6.0.0进行 MP 闪存刻录、但它在 WIN7和最新的 Windows 上不起作用、对如何帮助客户有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    下面链接的主题中描述了相同的问题:
    e2e.ti.com/.../213780
    如上所述、建议使用 OMAPFlash (v4.11)、它适用于某些用户在 Win7 64平台上使用基于 OMAP35的器件。 您可以从上面链接的线程下载 OMAPFlash (v4.11)工具。

    BR
    Tsvetolin Shulev