This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:66AK2H14 ARM+DSP 的无麻烦引导模式

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611254/66ak2h14-hassle-free-boot-mode-for-66ak2h14-arm-dsp

器件型号:66AK2H14

大家好、我计划使用66AK2H14 ARM+DSP 设计电路板。 我一直在查看 Advantech 的 EVM 板技术参考手册。 我知道有多种方法可以启动器件、我的问题是、哪种方法对软件开发人员来说最简单、哪种方法对硬件设计人员来说最简单? 如何将 EMIF16接口与 NOR 闪存配合使用?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    从硬件的角度来看、电路板的设计不应该很困难。 我们有非常详细的硬件设计指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Multicore_Device_Family_Schematic_Checklist
    www.ti.com/.../sprabv0.pdf
    如果您遵循上述文档中的建议+数据手册中的建议(这是最重要的事情)、您应该能够设计您的电路板。

    从软件的角度来看、我使用了 Processor SDK Linux 中的程序 EVM 脚本(RTOS 有类似的脚本)、这会消耗 u-boot、然后使用以太网引导传输文件系统+内核:
    processors.wiki.ti.com/.../Program_EVM_UG

    RTOS 过程如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../L

    两者都是直接向前的。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从引导介质的角度来看、需要最少引脚连接的引导模式是 I2C、SPI NOR 和 UART、但这些引导模式很慢、因此您是否选择这些引导模式将取决于您的引导时间要求。 Processor SDK RTOS 和 Processor SDK Linux 也不支持 SPI、因此您可以拥有大量参考代码。

    NAND、以太网和 EMIF16需要您连接更多引脚、但引导速度更高。 NAND 在处理器 SDK Linux 中提供支持。 有关其他引导模式、请参阅
    processors.wiki.ti.com/.../KeystoneII_Boot_Examples

    请n`tn`t 平台没有 EMIF、我们也没有任何示例、但 ARM 引导加载程序用户指南提供了有关该引导模式的指导。 在器件测试期间验证了引导模式、因此您可以使用该引导模式而不会出现任何问题。

    此致、

    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    大家好、我是否可以在电路板上同时选择 EMIF16连接到 NAND 和 SPI NOR 闪存?

    谢谢、
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在板上同时使用这两种选项。 确保电路板设计能够在2种引导模式之间切换。 BOOTMODE[15:0]引脚决定了 ROM 引导加载程序尝试从中获取引导映像的引导介质。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的快速响应。 说、我可以为您提到的开关使用 EVMK2H 参考设计吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用 EVMK2H 作为参考、但 EVM 使用 BMC (微控制器)来控制上电和引导顺序、因此仅当您计划使用相同的设计来实现电路板时、才能重复使用此设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 非常感谢您的所有帮助。 祝你度过美好的一天! Joe