This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2x:CSL 信标和 EDMA

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611373/tda2x-csl-semaphores-and-edma

大家好、

我们将一些代码从 TI Keystone II 平台(DSP 代码)传输到 TDA2x DSP。

此代码使用来自 CSL 库的信标和 EDMA。

对于 TDA2x、我们使用的是封装 pdk_c667x_2_0_5中的 CSL、但其运行方式不符合预期。

关于信标、代码执行卡在  CSL_semAcquireDirect 函数上。

关于 EDMA、代码在  CSL_edma3GetHwStatus 函数处停止。

为了使用 CSL、我们是否需要做些其他事情、而不仅仅是添加上述封装?

TDA2x DSP 是否有任何 CSL 示例?

此致、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milena、

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milena、

    对于 TDA2xx DSP、您需要参阅 pdk_01_07_00_16 (PDK TDA 版本01.07.00)。
    PDK TDA 是 Processor SDK Vision 的一部分 、可从 www.ti.com/.../processor-sdk-vision 下载。
    有关 TDA2xx DSP 上的 EDMA 示例、请参阅文件夹 ti_components \drivers\pdk_01_07_00_16\packages/ti\cSL\examples\edma\edma_polled_mode_test 下的示例

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    pdk_01_07_00_16是否支持信标?
    我们使用的是在 pdk_c667x_2_0_5的文件 csl_semAux.h 中定义的函数 CSL_semAcquireDirect。
    pdk_01_07_00_16中是否有类似的内容

    关于 EDMA、在建议的示例中、我们会在   pdk_01_07_00_16中看到 EDMA3Init 和 EDMA3GetIntrStatus (无 CSL 前缀)等函数? 在我们的当前代码中、有类似的 CSL_edma3Init CSL_edma3GetHwStatus。 只需确认一下、不带 CSL 前缀的这些函数是否是正确的替换函数、即 API 是否已更改?

    谢谢、

    Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milena、

    我们在 pdk_01_07_00_16中没有信号量支持。
    请在 DSP 论坛中发布有关此支持的信息。
    谢谢。

    此致、
    Rishabh