This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:使用附加预设置在100个新 BBB 中复制现有映像

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611759/linux-beaglebk-replicate-the-existing-image-in-100-new-bbbs-with-additional-pre-settings

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux


 大家好、
我有一个 BeagleBone Black、并安装了 Debian IoT 映像。
我在其中运行几个 Python 应用程序。
我想用应该包含 python 应用程序的现有映像创建一个新映像、并将此映像安装在100个新 BBB 中...
在映像安装过程中、应自动完成 ifconfig 设置(设置静态 IP)、互联网设置和 python 库安装等一些操作。
我该怎么做?
有可能吗?