您好 E2E 社区
我们需要将异步 SRAM 和 MRAM 连接到 AM5728 GPMC。 器件为2Mx8、不用作引导器件。 通过 TRM 读取 GPMC 接口块有很多信号:
A[27:0]、A[16:1]/D[15:0]、NCS[7:0]、CLK、nADV/ale、 NOE/NRE、NEW、nBE0/CLE、nBE1、WAIT[1:0]
异步。 存储器器件仅使用地址、数据、芯片选择、写入使能和输出使能信号。 我假设我不需要 GPMC 提供的所有信号。
在 PinMux 工具中、我选择了"非多路复用8b NOR 类型-异步"、并且未选择一些控制信号、基本上是连接同步 SRAM 器件所需的信号。
由于我有一个 SRAM 和 MRAM 器件、我将使用两个芯片选择信号。
我可以忽略 PinMux 中未选择的信号的假设是否正确?
我是否需要在未使用的引脚上添加一个上拉/下拉电阻器、例如 advn_ale、wait0、wait1等?
感谢你的帮助
Roger