This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:从 eMMC 引导分区引导

Guru**** 2561700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611259/linux-processor-sdk-am335x-boot-from-emmc-boot-partition

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

BeagleBone Black 上的 eMMC 具有3个物理分区:boot 0 (/dev/mmcblk1boot0)、boot1 (/dev/mmcblk1boot1)和 user area (/dev/mmcblk1)。 官方 BeagleBone 映像从用户区域引导电路板。 我想从 eMMC boot0 (/dev/mmcblk1boot0)引导 BeagleBone。 有人能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 器件不支持从 eMMC 引导分区引导。 仅支持从用户区域引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 您是否了解支持从 eMMC 引导分区引导的 TI 处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、AM57XX 器件具有此功能。