This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:MPU 频率问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611676/linux-processor-sdk-am57x-mpu-frequency-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

您好、先生:

   我们希望修改 Linux 器件树以使 AM572x CPU 能够在5000Mhz 至1.5Ghz 范围内运行、我们的网站如下:  http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Porting_Guide_for_AM571x/AM570x_Speed_Grades

   对于初始设置、设备树分为 三个速度步骤

u32 dra7_opp_dsp_clk_RATES [NUM_opps][OPP_DSP_CLK_NUM]=

     {{}、/* OPP_LOW *

      {600000000、600000000、400000000}、/* OPP_NOM *

     {700000000、700000000、4666667}、/* OPP_OD *

     {750000000、750000000、500000000}、/* OPP_HIGH */};

  我们如何修改相对文件、让 AM572x 能够以500MHz 至1.5Ghz 的形式运行?

谢谢。