This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:Aer 库帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611629/tms320c5517-help-for-aer-library

器件型号:TMS320C5517
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3204

大家好、​我已经从​中国深圳的经销商那里获得了一个开发板 TS320C5517。 我想控制与您的 AER 图书馆的内部通讯系统的操作。
我们的联系方式:
麦克风连接到 TLV320AIC3204的 IN1_L 和 IN1_R,扬声器连接到 HP_L 和 HP_R。
音频数据由 TS320C5517通过 I2S 接口读取、然后我们将其发送给 AER、在 AER 过程之后、音频数据将在 TLV320AIC3204上播放。
但实际上、扬声器的音频也没有受到控制。 我认为这可能是由错误使用 AER 库引起的。 所以
是否要向我们发送类似应用的样片

BR