This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:在 RTOS 中创建定制板

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/610956/processor-sdk-am335x-creation-of-custom-board-in-rtos

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我想向处理器 SDK 添加定制电路板库目标、如 以下文档中所述。

processors.wiki.ti.com/.../Adding_Custom_Board_Library_Target_to_Processor_SDK_RTOS_makefiles

在文档中、使用具有 AM572x 处理器的定制板作为参考。 在本例中、使用了 AM335x。

首先、无法下载所附的 zip 文件"PDK packages ti board customAM572x.zip"。 是否有其他方法可以下载此示例?

 

我已经尝试 通过修改相应的文件来执行针对我的环境(AM335x)的步骤。

我安装了最新版本的 Code Composer Studio (7.2.0.00013)和 RTOS 3.0.4版的 Processor SDK。

现在、我想知道  执行 pdksetupenv.bat 将确切生成什么内容。

如何在目录..\pdk_am335x_x_x\packages/ti\board\lib 中为定制板生成库?

 还有其他步骤要做吗? 我的目标是为我的定制板生成 PDK 示例。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    您所提到的文章专门针对较新的 AM572x 和 K2G 平台。 对于 AM335x 和 AM437x、电路板库仍然依赖于 pdk_am335x_x_x_x/packages/ti/starterware 中包含的 starterware 代码。

    创建定制电路板库的最简单方法是使用定制电路板所基于的电路板库、并更新该库中的源文件。 我们在这里创建了一个特定于 AM335x 的示例、其中显示了自定义平台的 UART 实例的定制。

    www.ti.com/.../sprac32.pdf

    希望这对您有所帮助。 我们将尝试扩展该文章以显示 AM335x 的定制板。 代码是从 wiki 提取的、因为我们不允许在 wiki 上发布代码、因此我们计划在那里放置一个补丁以供参考。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    因此、如果是 AM335x 和 AM437x PDK、则只是现有 Starterware 的另一个名称。
    库的内容仍然相同、但结构已更改。 对吗?

    从工业 SDK (2.1.3.2)更改为需要 Processor SDK RTOS 03_03_00_xx 的最新 PRU ICSS 工业软件包时、我需要记住什么。

    此致、
    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    是的、Starterware 已精确迁移到处理器 SDK RTOS、以支持开发人员从 SYSBIOS 工业 SDK 迁移。 除了 Starterware 之外、Processor SDK RTOS 还为许多与 TI RTOS 集成良好的 IP 提供低级驱动程序。

    下面介绍了从工业 SDK 迁移到处理器 SDK RTOS 的完整说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Porting_Guide_ISDK_2.x_to_Processor_SDK_RTOS_and_PRU-ICSS_industrial.pdf

    此文档记录了更改的完整列表。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    非常感谢。
    昨天、我找到了指向该文档的链接。 用于查看更改的良好说明。

    此致、
    Marc