Thread 中讨论的其他器件: WL1835
工具/软件:Linux
团队、
我收到客户的报告、与之前的 SDK 3.2相比、适用于 Sitara AM3352 (BZCE60)的最新 SDK 4.0可能会破坏 WiLink8集成。 他们非常积极地迁移到最新的2017 LTS 版本、以获得产品支持以及此平台中的一些 USB 稳定性改进。
- 我们是否有任何客户在新 SDK 4.0中通过 SDIO 使用 WL1835 WiFi 时遇到问题的报告?
- 在最新平台中、WiLink8/SDIO 是否需要其他内核或器件树配置?
WiFi 似乎偶尔工作(非常)、但大多数时候驱动程序初始化失败-所有这些似乎都是与 WL8执行 SDIO 事务时的不同复杂情况(下面的示例都是内置内核驱动程序、 但据报告、它们在构建为模块时会看到很多相同的情况、但在启动过程中会更进一步)。
在极少数情况下、它会成功为器件加电、并在启动后继续进行固件上载、此时会显示 wlan0器件。 注意: 这在具有相同器件树源但 SDK 3.2内核4.4.32的相同硬件上运行非常愉快。
无论是重新启动还是完全重启,似乎都没有什么不同...我们非常确信硬件和电源在这两种情况下都正确设置。
有什么建议或其他提示来调试它? 客户已将 WL8和 MMC 驱动程序从4.4.32和4.9.28扩展到4.4.1.28、但通常很难评估哪些更改可能相关。
此致、
Garry
捕获的故障案例:
=========================== 8倍-------------------------------------
案例1:
[1.897953] WLAN_en_fixed:reguler_enable:= 0 [ 1.902616] MMC_reguler_set_OCR:reguler_enable ()= 0 [ 1.908121] MMC_reguler_set_OCR:regulator _set_voltage ()= 0 [ 1.9679] MMC_power_up:on [ 1.970854] MMC_HW_3956]已在 AES 1.835395333.2-AES OMAP 上:1.9735000 :[1.003335395.000] 将运行具有实时优先级 的请求泵[1.992924] omap_hsmmc 4781000.mmc:卡声明支持低于定义范围 的电压[2.016843] mmc1:地址为0001 [2.031346]的新高速 SDIO 卡 omap-sham 53100000.sham:OMAP 修订版4.3上的硬件加速器 [2.039907] wlSDIO 1:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001: SDIO PM caps = 0x1 [2.046998] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl18xx-conf.bin failed with error -2 [2.061771] wlcore:error could not get configuration binary ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2 [2.071120] wlcore:warning lback to default config [ 2.071771] wlcore:error wlcore:b0849] wlcore done:wlcore done:wl0849] wlcore error:wldone:wlcore 注册的新接口驱动程序 snmd-usb-audio [ 2.096848] NET:注册协议系列10 [2.103186] sit:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序 [2.110487] NET:注册协议系列17 [2.115023]注册的关键类型 DNS_RECOR 注册[2.119450] wl12xx_SDIO_POWER_ON:enter [2.119469_up_mmc_up_rate][2.119245]+mmc_up_up_up_up_runtime[2.1194[2.11924] 已在 [ 2.147326] MMC_SDIO_POWER_RESTORE:MMC_SEND_IO_OP_COND ()= 0 [ 2.166405] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持 [ 2.173221] mmc1:未知 CIS tuple 0x08 (0字节)队列 [2.173377] MMC_SDIO_POWER_RESTORE = 2.17322][2.1724_LMC_power [2.17xx](mmc_power -32_power -lIC_RESTORE = 2.17xx:[2.1732_power -mmc2)[2.1732_power [2.1732_power [2.1724_power -lIO_power [2.33xx][2.1732_power -lICT_LIC 错误无法设置 [ 2.173494] wlan_en_fixed 上的电源:reguler_disable:enter [ 2.173512] wlan_en_fixed:reguler_ena_gpio_ctrl:disable (0) [ 2.173518] wlan_en_fixed:= 0 [ 2.173525] mc_regulator _set_ocr:regulator _disable (2.173518] wlan_en_off] [2.1723x_off
案例2:
[ 1.878790]随机:快速初始化完成 [ 1.897950] WLAN_en_fixed:reguler_enable:= 0 [ 1.902612] MMC_reguler_set_OCR:regulator _enable ()= 0 [ 1.908116] MMC_regulator _set_ocr:regulator ()= 0 [ 1.967967911] MMC_power_up:已 在 AES 1.895335OMAP 上:[1.9735000] AES 1.8400] 将运行具有实时优先级 的请求泵[1.992881] omap_hmc 4781000.mmc:卡声明支持低于定义范围 的电压[2.016854] mmc1:地址为0001 [2.031346]的新高速 SDIO 卡 omap-sham 53100000.sham:OMAP 修订版4.3 [2.038612] wlSDIO:0001:1:1:0001:0001:0001:0001:0001:0001 SDIO PM caps = 0x1 [2.045926] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl18xx-conf.bin failed with error -2 [2.059579] wlcore:error could not get configuration binary ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2 [2.070798] wlcore:warning lback to default config [2.076573] wlcore:wlcore done :wlcore error:wl0836] wlcore done:wlcore error:wldone 注册的新接口驱动程序 snmd-usb-audio [ 2.096750] NET:注册协议系列10 [2.103115] sit:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序 [2.110404] NET:注册协议系列17 [2.114938]注册的 DNS_resolver 注册的关键类型 [2.119363] wl12xx_SDIO_POWER_ON:输入 [2.372_mmc_up_rate] 已在 [ 2.147234] MMC_SDIO_POWER_RESTORE:MMC_SEND_IO_OP_COND ()= 0 [ 2.150070] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x04 (151字节) [ 2.211591] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持 [ 2.256783] mmc1:BAD TPL_SD21208][2.2642] bytes [2.2642] mmcio tuple [2.2642] (CSI_E_RESTORE [2.2642] MMC_SDIO_INIT_CARD ()=-22 [ 2.272666] wl12xx_SDIO_POWER_ON:MMC_POWER_RESTORE_HOST ()=-22 [ 2.278719] wl12xx_SDIO_POWER_ON:=-22 [ 2.282571] wlcore:error could set on [ 2.28116] wlan_en_adregulator :2.2852] inu_inu_zh_inu_inu_inu_regulator:[2.288051] wlan_inu_inu_inu_inu_en_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_inu_
案例3:
[ 1.878814]随机:快速初始化完成 [ 1.89797974] WLAN_en_fixed:reguler_enable:= 0 [ 1.902635] MMC_reguler_set_OCR:regulator _enable()= 0 [ 1.908138138] MMC_regulator _set_ocr:regulator _voltage ()= 0 [ 1.967941] MMC_power_ups [OMAP-AES 1.97356.0066]已在 OMAP 上:1.973566] 将运行具有实时优先级 的请求泵[1.992951] omap_hsmmc 4781000.mmc:卡声明支持低于定义范围 的电压[2.016836] mmc1:地址为0001 [2.031296]的新高速 SDIO 卡 omap-sham 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器 [2.039907] wl1271:mmc1:0001:0001:0001:0001 SDIO PM caps = 0x1 [2.047043] wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity firmware load for ti-connectivity wl18xx-conf.bin failed with error -2 [2.061928] wlcore:error could not get configuration binary ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2 [2.071500] wlcore:warning lback to default config [ 2.0793] wlcore setup:wlus_wlcore done:wl0835] wlcore error :wlcore done:wl0835] wlcore error:wlcore 注册的新接口驱动程序 snmd-usb-audio [ 2.096920] NET:注册协议系列10 [2.103156] sit:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序 [2.110544] NET:注册协议系列17 [2.115086]注册的 DNS_旋 变传感器类型 [2.119515] wl12xx_SDIO_POWER_ON:输入 [2.119523_MODE_RATE_MODE] 已在 [ 2.147393] MMC_SDIO_POWER_RESTORE:MMC_SEND_IO_OP_COND ()= 0 [ 2.147673] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x03 (2字节) [ 2.147787] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x12 (0字节) [ 2.148025] mmc1:排队 未知 CIS tuple 0x8087 (0字节) 排队未知 CIS tuple 0x01 (0字节) [ 2.148830] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x01 (0字节) [ 2.149933] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x01 (63字节) [ 2.151956] mmc1:队列未知 CIS tuple 0x0a (0字节) [ 2.152203] mmc1:2.15203] mmc2:bad_power c2:vs 0x20_mc2:v_bad_c2 MMC_SDIO_INIT_CARD ()=-22 [ 2.152223] wl12xx_SDIO_POWER_ON:MMC_POWER_RESTORE_HOST ()=-22 [ 2.152228] wl12xx_SDIO_POWER_ON:=-22 [ 2.152231] wlcore:Error 无法设置上的电源[2.152328] wlan_disable [2.2324_orchd_en_en_orchorator :][2.152346] wlan_off_set wlan_regulator:2.152324_en_en_off_en_off_or_off] off [ 2.260097] omap_volte_late_init:未添加电压驱动器支持 [ 2.273851] adc310x_i2c_probe:enter
(笑声) 我已要求记录 WL1835成功启动的情况。