This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:HCI 初始化失败

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611719/linux-wl1837mod-hci-initialization-failure

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

你好

在我的 Linux 嵌入式平台上、我尝试集成 BlueZ 5.x 以获得 BLE 支持。 我使用的是 Linux-3.10.102。

当我尝试初始化 HCI 时、在某个时候、我收到错误(器件忙)、初始化失败...

这是从 Net/Bluetooth 中的 HCI_CORE.c 获取的日志。

e2e.ti.com/.../1007.log_5F00_hci.txt

是否容易理解误差在哪里? 可能是失败的操作码...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirco、

    关于 WL18xx 特定问题、您应在 WiLink WiFi +蓝牙论坛中提问/发帖。

    e2e.ti.com/.../307

    此致、
    帕维尔