This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USBx_DRVVBUS 功能

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609831/am5728-usbx_drvvbus-function

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关 USB 功能的问题。

他们在 TRM (SPRUHZ6I)"24.7.2超高速 USB DRD 子系统环境"中找到了有关 USBx_DRVVBUS 的说明。

它们需要更多信息、例如 USBx_DRVVBUS 寄存器的说明。

 

问题:

 是否有任何有关 USBx_DRVVBUS 寄存器说明的文档或信息。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    公共 TRM 中提供的信息需遵守 NDA。 有关更多详细信息、请参阅此帖子: e2e.ti.com/.../2216479
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。

    我会将答案发送给客户。

     

    此致、