This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:我想在 C6747 DSP 上执行语音识别。 TI 是否提供任何语音识别库?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611350/tms320c6747-i-would-like-to-perform-voice-recognition-on-c6747-dsp-is-there-any-voice-recognition-library-provided-by-ti

器件型号:TMS320C6747

您好!

我希望在 C6747 DSP 板上执行语音识别。 TI 是否提供任何语音识别库?

您能否共享相同的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、

    请参阅此处的此 TI 参考设计、该设计显示了音频预处理、然后将其传递到语音识别引擎。
    www.ti.com/.../tidud76a.pdf

    可以将其连接到 TIesr 的语音识别引擎,如上的 TI 设计所示:
    www.ti.com/.../tidubj5a.pdf

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、

    TIesr 仅适用于 C55x。 因此、C67x 没有语音识别引擎。
    仅介绍有关语音处理的 TI 设计。


    Lali