This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2E05:使用 NDK 启用双 ETH 端口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611184/rtos-66ak2e05-enabling-dual-eth-port-using-ndk

器件型号:66AK2E05

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试利用 EVMK2E 中的双端口 ETH。

该 EVM 具有两个开槽 ETH 端口。  

在 PDK 文件夹中、有 ARM 的 Nimu eth 示例。

它适用于单个 ETH 端口。  

我找到了有关该问题的一些参考资料、如下所示。

processors.wiki.ti.com/.../Using_two_DM648_EMACs_separately EMAC NDK&tisearch=Search-EN-Everything

e2e.ti.com/.../1351759

但是、当我将参考 代码与文件夹-"\ti\pdk_k2e_4_0_6\packages/ti\transport \ndk\Nimu"中的66AK2E NDK 传输代码进行比较时。

 66AK2E 的代码仅支持单端口 ETH (I guess)。

在 RTOS 中启用双端口 eth。 除了"Nimu_eth.c"、还需要更多的植入。

这项工作可能很复杂。 原因用户不知道提示、开关、驱动程序和 EMAC 的确切匹配。  

66AK2E05 TI RTOS 是否有任何2端口 ETH 示例?

或者、您是否会解释我如何为其添加代码?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    K2E 上的 Nimu 驱动程序仅支持一个以太网端口、我们没有这方面的示例。 抱歉!

    此致、Eric