This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L138:TI-RTOS 同时支持 OMAP-L138上的 ARM 内核和 C6748

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/609287/rtos-omap-l138-do-ti-rtos-support-both-cores-arm-and-c6748-on-omap-l138

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: OMAPL138

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的所有人:

TI-RTOS 或 SYS/BIOS 是否支持 OMAP-L138上的 ARM 内核和 C6748内核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    是的、最新发布的 Processor SDK RTOS v4.0在 OMAPL138的 ARM 和 DSP 内核上都支持 TI RTOS。

    请查看 MCSDK1.1至处理器 SDK RTOS 迁移文档中的部分、该部分涉及对此版本中添加的 ARM9器件的支持。
    processors.wiki.ti.com/.../C674x_devices

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rahul:
    我不知道 Processor SDK RTOS v4.0
    这是什么?
    它的许可证是免费的吗?
    Processor SDK 和 TI RTOS 之间的关系是什么

    请回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Processor SDK RTOS 是适用于 TI 处理器的统一 SDK、可免费下载、并可与最新的 Code Composer Studio V7配合使用(也可免费获得许可证)

    处理器 SDK RTOS 只需一次下载、即可获取所有组件、如 TI RTOS、器件驱动程序、寄存器 CSL、DSP 库、编译器和相关组件。 n`t 此软件包、您无需单独安装 TI RTOS 和 SOC 组件。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的意见

    我是否在我的 windows7 64位计算机上安装此处理器 SDK RTOS?

    您能不能共享我可以从其中下载处理器 SDK RTOS 和 ccsv7的链接

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    以下是指向 Processor SDK RTOS 的链接:
    www.ti.com/.../processor-sdk-omapl138

    您可以在 Windows 7 64位计算机上安装它。

    Code Composer Studio v7.1链接与 RTOS SDK 链接一同提供:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    Processor SDK 软件用户指南和入门指南的文档链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    Code Composer Studio v7.1链接与 RTOS SDK 链接一同提供:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 

    此 code composer stdio v7.1是免许可证的、这意味着如果我们将其用于 OMAPL138和处理器 SDK、我们不必支付任何费用

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有 CCSv7版本都是免费的、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../CCSv7_Changes

    即使您有较旧的 CCS 版本、许可证现在也是免费的、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:Code_Composer_Studio_v7

    Rahul

    PS:如果回答已解决您的所有问题、请点击"这可以解决我的问题"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我已下载并安装处理器 SDK 和 CCS v7.1

    在该处理器 SDK 包中、我获得了 DSP 库、SYS/BIOS、mathlab、IPC 等、但我没有获取 ERMAC、SPI 等的驱动程序

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、

    这些驱动程序在 PDK 组件(平台开发套件)中的 pdk_omaplxx_x_x_x/packages/ti/drv 下提供

    我建议您查看 Processor SDK RTOS 培训系列和文档以熟悉该软件。

      

    此致、
    Rahul