This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:6678是否支持发送7类拥塞控制数据包?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/611476/re-does-6678-support-sending-type-7-congestion-control-packet

特拉维斯您好!

对此帖子、我有一些问题。

类型9消息是否具有重试响应数据包以及类型11?

当不存在可用的 Rx 缓冲器时、6678 DSP 如何挂起?

 当发送数据包并从链路伙伴(在我的情况下为 IDT SRIO 开关)接收到重试时、6678 DSP 如何挂起?

6678是否支持 Tx 流量控制?

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Tzvi E"]类型9消息是否具有重试响应数据包以及类型11?

    类型9没有响应数据包、因此不发送逻辑层错误或重试响应。  但是、不要将其与物理层混淆、物理层中的每个数据包类型都有错误和重试处理。

    [引用 user="Tzvi E"]当没有可用的 Rx 缓冲区时,6678 DSP 如何挂起?[/quot]

    否  物理层将处理重试。  对于逻辑层,您希望避免使用类型11重试,并保持填充空闲缓冲区队列。  还有其他线程谈到这一点、但实际上、无论何时您有重试机会、它都可能真正影响流量模式和数据包的传输。

    [报价用户="Tzvi E"] 当发送数据包并从链接伙伴(在我的情况下为 IDT SRIO 开关)接收到重试时,6678 DSP 如何挂起?

    这些是物理层重试次数、我们完全支持串行物理层。  这里根本不应该有问题。  您需要查看串行 RapidIO 物理层规范以了解协议。

    [引用 user="Tzvi E"] 6678是否支持 Tx 流控制?

    不、仅基于 Rx 的流量控制。

    此致、

    特拉维斯