This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:upp 停止/启动 DMA 问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/608268/tms320c6657-upp-stop-start-dma-issue

器件型号:TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:OMAP-L138SYSBIOS

 C6657的 upp 外设数据表中没有太多关于正确分流/停止这些 DMA 传输的信息。

我只需要在接收模式下定期停止和启动 UPP 接口。 我们有一个乒乓缓冲器(我将调用下半部分缓冲器0和上半部分缓冲器1)。

这就是发生的情况:

1) 1)上电- UPID0 = 0x00000000

2) 2)当前 UPP 在复位(加电)后的预期行为-窗口中断周期结束正确。

3) UPP 传输被停止(UPID0 =缓冲区0的地址)

4) 4) UPP 传输开始、窗口中断周期结束正确

5) 5) UPP 传输被停止(UPID0 =缓冲区1的地址)

6) 6) UPP 传输开始、窗口中断结束为双倍。  

我们使用相同的例程来配置 UPP 接口、线数、正弦大小...传输之间唯一的区别是我在每个配置序列前后捕获 upp 寄存器时、UPID0、UPID1、 和 UPID2寄存器是不同的(即它们似乎具有与前一次传输相同的陈旧数据)。

在我们的设置中、ISR 会对下一个 DMA 传输进行编程、但是当我想停止传输时、它会设置一个标志、因此当 ISR 再次运行时、 它不会对下一个传输进行编程。  这应有效地使 upp DMA 运行为 dry。  由于这些寄存器差异、我似乎仍然在使用过时的 DMA 配置。  

要重新拍:

加电时、UPID0寄存器为0x00000000

在我开始并停止传输后、UPID0寄存器是 Buffer0的地址

在我再次开始并停止传输后、UPID0寄存器是地址缓冲器1

似乎我需要使 UPID0寄存器复位为0x00000000、

是否有任何方法可以复位 UPP 的 DMA、以便我们能够匹配初始上电复位条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan、以下是更多信息:

    我每次都以相同的方式配置 UPP 和 DMA。 我已经为3个连续运行捕获了 UPP 寄存器值(如下)。  在第一次运行中、UPP 按预期运行、其中我切换测试点以显示 UPP DMA ISR 何时被服务。  输出波形的周期与预期的一样、基于40条线、每条线32字节、大约4ms

    下一个迭代、即使我将 DMA 配置为每行32字节的40行(如第一次运行中所示)、窗口中断周期会翻倍至大约8ms、这种行为会持续到我循环通电为止、 在这里、我们可以看到第一次按预期运行、并在后续运行中将窗口中断时间周期加倍。  

    下图指示了每个连续迭代所使用的设置。  配置后、启用 UPP 后以及停止 UPP 后(每次运行3组值)、我捕获 UPP 寄存器值。 请注意、我截断了寄存器标签上的 UPP 前缀... IE UPPIA 只是 IA。  

    状态寄存器(IS0、IS1、IS2)中有一些线索(我正在假设)。  我现在只是不确定如何对它们进行处理。  我认为每次运行后都需要重置 DMA、以便为每个 UPP 运行启动一个全新的 slate、但我看不到有关如何执行此操作的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是单数据速率还是双数据速率? 如果在第2次和第3次传输中 EOW 中断时间加倍、您是否有任何范围可以检查数据线以查看传输是否真的减慢了一半?

    要重置 DMA、您可以查看 UPP 用户指南的第2.7.1节。 另请参阅 Bill: e2e.ti.com/.../1763567中的 e2e 和简介 Wiki: processors.wiki.ti.com/.../Introduction_to_uPP

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我花了一些时间来捕获具有范围的数据。  今天早上我遇到了一些代码灾难、下午的大部分时间我都要恢复。  我现在正在不断获得 UPP 行为、但这不是我根据自己的设置所期望的(或希望的)。

    我使用的是单数据速率。

    我添加了一些测试代码、用于启用通道 I 的 EOLI (线路末端中断)  在 ISR 中、当我获得 EOLI 中断时、我只需切换测试点。  话虽如此、我的代码也发生了变化、我看到了以下内容:

    1. 首次 UPP 传输
      1. EOLI 每100us 发生一次、它与被选的"UPP_START"信号保持一致。
      2. EOLI 发生40次迭代、产生4ms 窗口中断(也可以通过在 ISR 中切换测试点来验证窗口中断)
      3. 我能够在窗口中观察/计数40个 EOLI 中断
      4. 整个数据块已成功接收(我使用的是测试/计数模式、因此易于验证)。
    2. 第二次后续 UPP 传输
      1. EOLI 每200us 发生一次、因为它缺少一条"线"。  我能够查看 EOLI 切换测试点、但它错过了其中一个 UPP_START 脉冲

    这是我的"艺术家"对我在示波器上看到的"遗漏"起始脉冲的解释。  请忽略任何极性问题、因为这是当前内存中的问题。  在这些启动脉冲中、UPP 接口确实缺少一个、这一点很明显。

    "丢失"的启动脉冲似乎是问题的根源。  是否有任何原因导致 UPP 缺失这些信息?  

    我想状态机会识别"UPP_START"信号并适当对齐样本。  我在16位模式下运行 UPP、并且能够验证每个窗口中是否有16个时钟、这意味着在16个时钟下32字节行大小的每个时钟有2个字节 (这是我的 UPP 配置的)。  

    下面是用于控制 UPP 的方法。  有3个基本函数

    配置:

    1. 执行 uppSwReset (通过 UPPCR 使能位使能 UPP)
    2. 按照该顺序加载 CTL、ICR、IVR 和 TCR (请注意、ICR 是根据外设用户指南提供的32位单次访问加载)

    开始:

    1. 对 DMA 进行编程  
    2. 启用中断
    3. 通过 UPPCR 寄存器使能位启用 UPP

    停止:

    1. 禁用中断
    2. 执行 uppSwReset (通过 UPPCR 使能位使能 UPP)

    我对 uppSwReset 有点担心、希望这能解决问题、但我没有运气。  我还在这些函数运行后捕获了寄存器值。  我是下图中的结果。  您将看到三组寄存器设置、其中第一组为配置、第二组为启动、第三组为停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经稍微修改了源代码、结果没有变化。 我切换到单通道、单数据速率、但我仍然看到缺失的线路。

    该线程似乎表示 UPP 状态机需要连续时钟或前后计时。
    e2e.ti.com/.../426296

    这是准确的吗?

    我们有一个 OMAP-L138、它悬挂在同一总线(逻辑 上是相同的总线、但它们是由 FPGA 中的同一源驱动的独立物理总线)。  此 OMAP 在读取非连续样本时没有任何问题。  OMAP 的外设信息/寄存器集看起来与 C6657相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我在 C6657中的 UPP 实现中拥有的所有文档都表明该器件需要一个连续时钟。 如果您查看输出时钟的说明、您将看到它是一个没有任何输出控制的简单时钟分频器。 SoC 设计人员可能已利用此功能在数据进入器件时对其进行流水线处理。 您是否在两次传输之间没有重新发送 UPP 的情况下尝试过相同的测试?

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在明天早上研究如何消除一些重置。

    您是否熟悉 OMAP-L138? 我只是想知道为什么该部件能够承受非连续时钟、而 c6657似乎无法承受。 当您查看数据表时、外设看起来非常相似。

    我甚至尝试复制 OMAP-L138的设置、但在 OMAP 正常的情况下、我在 C6657上遇到了同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我有一些更多信息/详细信息。  

    我进行了以下更改。

    1. 使时钟保持连续(在我们的 FPGA 中)
    2. 在 UPP 驱动器中启用了"启用"行

    我仍然得到相同的结果。  

    进行了比较

    1. 黄色= UPP_START
    2. 青色= UPP_ENABLE
    3. 品红色= UPP_CLOCK
    4. 绿色=针对每个下线中断切换的测试点


    此处的捕捉显示了"错过"的启动脉冲:

    下面是启动和使能信号的设置和保持时间的图示。  

    1. 在每种情况下、每个信号都有足够的时间分配。  
    2. 在启动/使能断言时、时钟有一点不连续性、但似乎这不应影响状态机。  在此之前、有大量的时钟。 这种不连续性是不同"采样率"的一个因素、没有一个很好的整数除法来从 UPP 中获取数据。  
    3. 在1个完整时钟周期内、Start 为高电平
    4. 对于16个时钟脉冲、使能信号为高电平(我们将系统配置为16位接口、每条线路32字节、 这将产生32字节/ 2字节(16位)的每个 upp 时钟= 16个时钟。
    5. 另外请注意、尽管 FPGA 中的所有这些 UPP 接口发生了变化、OMAP-L138在正确识别样本方面仍然坚如磐石。  缺少"START 信号"不会出现问题、也不会在配置中使用"Enable (启用)"线路。  
    6. 当我尝试在没有在 C6657上配置使能线路的情况下运行时、我在数据库上得到了一组0。
    7. 这就像是 C6657无法锁存到新 DMA 线路的 START 信号。  

    有什么想法会导致 C6657上的 UPP 丢失这些下线中断、即使所有这些更改都是如此?

    我认为"start"信号应该向 DMA 控制器指示它应该开始抓取样本、但它似乎不像我预期的那样工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取得一些进展。

    之前、在 C6657软件中配置 UPP 总线之前、该总线处于活动状态(由 FPGA 驱动)。 我发现、如果在配置 UPP 并等待采样(DMA 已编程、中断已启用)之前未启动总线(由 FPGA 驱动)、那么我不会丢失这些启动脉冲。

    我觉得 C6657对于 UPP 的运行方式非常挑剔。 OMAP-L138没有单一问题、因为我在调试阶段(没有额外的时钟、到额外的时钟、到连续时钟)。

    更新:

    在经过一段运行时间后、同样的情况再次发生。  它看起来可能是这个启动条件。  我将继续挖掘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    虽然 C6657和 OMAP-L138都是 TI 器件、但它们是由不同的组开发的、并且器件内部具有不同的总线结构。 虽然 OMAP-L138使用交换机中央资源结构、但 C6657使用 TeraNet。
    根据您发送的示波器捕获、我看不到您的时序有任何问题。 行尾之间的间距是否始终一致? 在数据传输过程中、软件还在做什么?
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我有4个任务

    2正在解析串行数据(低开销类数据、低 SYSBIOS 优先级= 5)

    1处理样本的优先级中等 (SYSBIOS 优先级= 10)

    1处理 UPP (从 DMA 缓冲器获取样本、并在 EOWI 之后初始化下一个 UPP 传输)。  这是最高优先级任务(SYSBIOS 优先级= 15)

      UPP ISR 只是将事件发布到此任务。 它根本不会进行任何"重起吊"。

    我要做的一件事是、但我不确定它是否"可接受"是对 UPP 进行编程、而不是驱动时钟。  

    我配置所有 UPP 寄存器以及中断和 DMA、然后在大约35到40ms 之后、UPP 总线首先驱动使能和启动线路、然后驱动时钟信号(以满足设置/保持时间)。  如您在先前的图中所见、传输会继续进行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我做了另外一个实验、因为我尝试在 OMAP 器件和 C6657之间对齐窗口中断。  与 OMAP 相比、C6657窗口初始中断(通过切换测试点表示)四处走动。  OMAP 似乎每次运行时都能始终如一地捕获它的第一个窗口。  为了解决此问题、我启用了 EOLI (线路末端 I 中断)、并在传输过程中首次发生 DMA 状态寄存器。

    在4次捕获会话后、我看到了以下状态寄存器设置(第一个 EOLI 之后)
    注意:我将 UPPIS1寄存器拆分为表示线路计数和字节计数的高16位和低16位

    采集 UPIS0 UPIS1行计数 UPIS1字节计数 UPIS2.
    0 0x0C000020 0x0002 0x0000 0x00000011.
    1 0x0C0000E0 0x0008 0x0000 0x00000071
    2. 0x0C000020 0x0002 0x0000 0x00000011.
    3. 0x0C000160 0x000C 0x0000 0x000000B1

    我希望看到线数为1或2。  似乎正在进行"过时"的传输(可能是从上次传输停止开始)。  

    1. uppSwReset 不应该清除这些旧状态(重置线性计数)?
    2. 我是否可以从 UPIS2获得任何信息、以了解为什么有一些预先存在的行已"转移"?